As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
What Equipment settings do I need in Vijeo Designer for my Harmony/Magelis HMI to communicate to a Modicon M340 or M580 PLC via Modbus Serial or Modbus TCP/IP?

Article available in these languages: Espanhol

Issue

The M340 and M580 Modbus Serial and Modbus TCP/IP protocols require particular settings in Vijeo Designer in order for a Harmony/Magelis HMI to communicate to them via IEC61131 Syntax.

Product Line
Modicon M340 PLC, Modicon M580 PLC, Harmony/Magelis HMI (all series), Vijeo Designer (all versions)

Environment
Modbus protocol setup in Vijeo Designer

Resolution

To access the Modbus Equipment Node for Modbus TCP/IP, double-click on the IO Manager -> ModbusTCPIP01 -> ModbusEquipment0x node.

Likewise, for Modbus RTU (Serial), double-click on the IO Manager -> ModbusRTU0x-> ModbusEquipment0x node.

In this window, confirm the following 3 settings:

  1. Tick the IEC61131 Syntax checkbox (this uses %M, %MW addressing instead of “00001, 40001” addressing)
  2. Select Addressing Mode = 0-based (Default) – The M580 starts at %MW0 (unlike some older PLCs that start at %MW1).
  3. Choose Double Word word order = Low word first

Schneider Electric Portugal

Anexo(s)
Modbus RTU settings.png [67.61 KB]
Modbus TCP settings.png [261.34 KB]
Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Ferramenta de seleção de produtos

    Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

  • Obter um Orçamento

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Centro de ajuda

    Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie