Issue:
Can I program drive to switch between different set points on PID controller for the ATV630 drive?
Product Line:
ATV630
Environment:
All models, all serial numbers
Cause:
Customer wanted to easily switch between three set points, 40, 60 and 80 PSI.
Resolution:
Under the main menu, enter complete setting -> Pump Functions -> PID Controller -> PID Reference -> PID preset references:
Assign a digital input (DI5) for 2 PID Preset Assign
Enter 40PSI for RefPID Preset 2
Assign a digital input (DI6) for 4 PID Preset Assign
Enter 60PSI for RefPID Preset 3
Enter 80PSI for RefPID Preset 4
Note: This function can be accessed if [PID feedback ass.] PIF is assigned.
Can I program drive to switch between different set points on PID controller for the ATV630 drive?
Product Line:
ATV630
Environment:
All models, all serial numbers
Cause:
Customer wanted to easily switch between three set points, 40, 60 and 80 PSI.
Resolution:
Under the main menu, enter complete setting -> Pump Functions -> PID Controller -> PID Reference -> PID preset references:
Assign a digital input (DI5) for 2 PID Preset Assign
Enter 40PSI for RefPID Preset 2
Assign a digital input (DI6) for 4 PID Preset Assign
Enter 60PSI for RefPID Preset 3
Enter 80PSI for RefPID Preset 4
Note: This function can be accessed if [PID feedback ass.] PIF is assigned.
Publicado para: Schneider Electric Portugal


Precisa de ajuda?
Ferramenta de seleção de produtos
Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.
Obter um Orçamento
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Centro de ajuda
Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.