As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Sepam 40: ANSI 50N/51N Ground or Earth Fault protection. Can I change the percentage threshold for the H2 (Harmonic 2) restraint?
No.  For the Sepam 40 ANSI 50N/51N protection function, the Harmonic 2 or H2 restraint percentage threshold is fixed at 20% plus or minus 5%.

This value has been set in the firmware and is based on simulations and studies of real events in power systems.

If you have a power system containing transformers with lower levels of the 2nd harmonic during energization, please contact Schneider Electric Technical Support for other solutions.

AEDL3

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie