As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Settings Required to Connect Gurux DLMS to ION meters

Issue
User unable to connect to ION meter via DLMS
_____________________________________________________________

Product Line
ION9000
ION8650
ION8800
ION7400
_____________________________________________________________

Environment
Gurux DLMS Director
_____________________________________________________________

Solution
Different software may require different settings. The settings below are for Gurux DLMS Director. Values are in hex. For example Physical server 64 is decimal 100.

Start Protocol: DLMS
Logical Name Reference: Checked
Authentication: None
Client address 10
Physical Server 64
Host Name: IP address of meter
Port: Port defined on the meter, default is 4059
Protocol: Tcp
Use Serial port through ethernet: Checked
_____________________________________________________________

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama:

Precisa de ajuda?

  • Ferramenta de seleção de produtos

    Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.

  • Obter um Orçamento

    Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

  • Onde adquirir?

    Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

  • Centro de ajuda

    Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie