Pesquisar nas perguntas frequentes (FAQ)
¿Disponemos de algún armario de distribución para ambiente salino?
No se dispone de ensayo específico de los embarrados Linergy únicamente con cloro, pero si al ambiente salino.
Los armarios Prisma cumplen con lo especificado en la norma de cuadros eléctricos IEC 61439-1 / 2. Los embarrados Linergy son un componente integrado en la gama Prisma.
El ensayo disponible es el realizado según la norma IEC 61439-1 referente a la resistencia a la corrosión por niebla salina (cloruro de sodio), según el apartado 10.2.2 de la norma. Se adjunta Test Report realizado.
Ver archivo: " Ensayos a la Resistencia en AMBIENTE SALINO LINERGY_en Prisma P "
Adjunto certificado de conformidad del armario para "niebla salina".
Publicado para:Schneider Electric Portugal
Anexo(s)
Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama: