Pesquisar nas perguntas frequentes (FAQ)
¿Cuál es la referencia de la tapa perforada para aparamenta modular acti9 o multi9 en Prisma G, Prisma P, New Pragma 24, Pragma 18 y Pragma 13?
Para Prisma G y Prisma P
La referencia de las tapas perforadas depende del calibre del automático, hasta 40A se puede utilizar la 03203 (3 módulos de alto- 150mm), para más de 40A la 03204 (4 módulos de alto-200mm).
Son las mismas referencias para Prisma G 600 mm y Prisma P 650mm.
Para New Pragma 24
PRA90015G (gris) - PRA90015 (Blanco)
Para Pragma 18
PRA90014G (gris) - PRA90014 (Blanco)
Para Pragma 13
PRA90013G (gris) - PRA90013 (Blanco)
Lamentablemente, las referencias de las tapas de los Pragma 13, Pragma 18 y Pragma 24 ya no se comercializan, y tampoco se comercializan las tapas para los nuevos PrismaSet XS.
Publicado para:Schneider Electric Portugal
Explorar mais
Gama:
Explorar mais
Gama: