Issue:
Would multiple load reactors, chokes or filters be required when connecting more than one motor to the output an Altivar AC Drive or Process Drive?
Product Line:
Altivar or Altivar Process Drive
Environment:
All
Cause:
Multi motor application using motor filters / chokes.
Resolution:
In general the choke must be connected closest to the drive to have the best efficiency (less leakage current, …)
Per Level 3 in France, it is always recommended, per below, to use only one reactor, filter or choke for all motors.
Example below from ATV71, applies the other Altivar and Altivar Process Product Lines as well.
As you can see multiple chokes or filters will decrease the Efficiency of each motor.
Publicado para: Schneider Electric Portugal
Precisa de ajuda?
Ferramenta de seleção de produtos
Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.
Obter um Orçamento
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Centro de ajuda
Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.