1. Issue :
Why event ID in TS event buffer could have number 16 ?
2. Product Line :
BMXERT1604T ,BMXCRA31210, BMECRA31210
3. Environment
All supported Windows OS
4. Resolution
Event with ID 16 (SOE_UNCERTAIN ) is used to indicate that some events may be lost in the next sequence of events and user needs to check the why the TS buffer of BMXERT1604T (or BMxCRA31210) reaches full state.
Publicado para: Schneider Electric Portugal










Precisa de ajuda?
Ferramenta de seleção de produtos
Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.
Obter um Orçamento
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Centro de ajuda
Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.