As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Why is the BMENOC03xx module not being discovered during a scan with EcoStruxure Automation Device Maintenance (EADM)?

DPWS Discovery:

Current day, this protocol is integrated with the PLCs and not the BMENOC03xx. As a result, when using DPWS the BMENOCs will not be discovered.

Modbus Discovery:

To perform Modbus discovery, it's essential to use the correct Unit-ID. By default, EADM (EcoStruxure Automation Device Maintenance) utilizes "255", most devices will respond to this ID, but the BMENOC03xx specifically requires Unit-ID "100".

Discovery via Unit-ID 255:

In the scenario below, the response from the discovered device comes from the PLC.

image1

image2

Discovery via Unit-ID 100:

In the scenario below, the response from the discovered device comes from the BMENOC.

image3

image4

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Produto:
Explorar mais
Produto:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie