As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como o podemos ajudar hoje?
Modbus TCP Support for SCL500RM1UC and SCL500RMI1UC UPS Models

Issue: Do the SCL500RM1UC and SCL500RMI1UC UPS models support Modbus TCP?

Product Line: SCL500RM1UC and SCL500RMI1UC with SmartConnect port

Resolution:

The SCL500RM1UC and SCL500RMI1UC UPS models do not support Modbus TCP.

The User Manual of these units indicate a "Modbus TCP control" selector switch, and the switch is also present on the actual UPS. Although the switch has been retained structurally, it is not connected to the UPS circuit and is not utilized.

img

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Produto:
Explorar mais
Produto:
  • Documentação dos Produtos
  • Transferências de Software
  • Ferramenta de Seleção de Produtos
  • Substituição e Troca do Produto
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre os nossos escritórios
  • Obter um orçamento
  • Onde adquirir
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Comunicar uma má conduta
  • Acessibilidade
  • Newsroom
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Pesquisa de emprego
  • Blogue
  • Política de privacidade
  • Aviso sobre Cookies
  • Termos de utilização
  • Alterar suas configurações de cookie