{}

As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Qual é a causa do erro OPF1 no variador de velocidade ATV320?

Este erro aparecerá quando o variador detectar a perda de uma das fases do motor (ou a corrente muito baixa) Veirfique a ligação entre o variador e o motor.

Quando é que o (OHF) defeito de sobreaquecimento ocorre no ATV71?

No variador o ( OHF ) defeito de sobreaquecimento falha indica que a temperatura do dissipador de calor ultrapassou o limite de temperatura . Esta é a informação do sensor de temperatura localizado...

What is a SCF3 fault on a ATV320 drive?

Issue: ATV320 drive showing an SCF3 fault Product Line: ATV320 Environment: SCF3 Cause: n/a Resolution: This is a ground Short Circuit fault. Recheck all the motor parameters. Check all the cables...

Como evitar o erro SCF1 num ATV71?

O erro SCF1 indica uma falha de curto-circuito entre fases ou entre fases e terra. A deteção realiza-se mediante sensores de corrente, bem como o firmware da carta de controlo. O erro aparece quando...

What is the difference between ONAN and KNAN transformer in Oil...

The designation of cooling types of the oil distribution transformers depend on the fire point of the oil being used in the transformer. Mineral oils are symbolized with "O" since their...

Download links for Vijeo Designer 6.2 SP12

Issue: Where can we find the download links for Vijeo Designer V6.2 SP12? Product Line: Vijeo Designer V6.2 (all hotfixes and service pack revisions less than SP12) Resolution: Please find the...

Como fazer a ligação de um Motor Monofásico num Disjuntor GV2

Indicamos-lhe o processo passo a passo para fazer a ligação de um motor monofásico num disjuntor GV2: - Ligar a fase no borne L1 e o Neutro no borne L3; - Ligar a saída do borne T1 no borne L2; - A...

Video: How do I upgrade the firmware on an APC Network Management Card...

Issue You wish to upgrade your Network Management Card's (NMC) firmware or have been instructed to. You have a device such as a Smart-UPS, Smart-UPS Ultra, Easy UPS On-Line, Easy UPS 3-Phase,...

Ver mais

Perguntas frequentes (FAQ) sobre vídeo popularesVídeos populares

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Ver mais

Saiba mais através das nossas perguntas frequentes (FAQ) de Conhecimento geralConhecimento geral

NMC3 - AP9640 / AP9641 / AP9643 - Tudo o que você precisa saber sobre a...

Questão: NMC3 - AP9640 / AP9641 / AP9643 - Tudo o que você precisa saber sobre a NMC3 da APC Schneider Electric. Linha de Produto: Placas de monitoração remota dos modelos NMC3, embarcadas ou...

Qual o procedimento para devolução de materiais comprados diretamente da...

Questão: Gostaria de devolver um ou mais produtos comprados diretamente da Schneider. Qual o processo a ser seguido? Causa: Orientar os clientes sobre o processo de devolução de produtos para maior...