{}

As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

É possível usar o ATV 71 para controlar um motor síncrono?

Sim, o Altivar 71 pode ser usado para o controlar um motor síncrono . Nota : 1 . deve ser Parametrizado para controlo Open- loop . 2 . A taxa do ATV de acordo com a característica de torque, porque...

Como configurar as velocidades pre-seleccionadas no ATV320?

Antes de configurar as velocidades pre-seleccionadas terá de verificar a compatibilidade das funções no nosso Guia de programação : ATV320_Programming_Manual Seguidamente temos de ter em mente que...

Como se pode substituir um ATV32 avariado por um ATV320 novo sem afectar...

A partir da versão de firmware 2.9 IE34 aparece um parâmetro novo que irá permitir mudar a identidade do variador no que diz respeito à sua presença na rede. O parâmetro é ntId (NeTword...

Qual é o significado do defeito OC1 no Altivar 21?

O significado de OC1 é sobre corrente durante a aceleração . Este defeito aparece quando o motor tem um excesso de corrente durante a aceleração. Principais causas prováveis ​​do defeito : 1 O tempo...

Substituição LV433953 ?

Considere a Ref: C6347E570

Como parametrizar velocidades pré-selecionadas no ATV12

Há várias possibilidades de ajustes, avalie na tabela abaixo uma combinação que atenda a sua necessidade (a seguir seguem exemplos de ajustes mais comuns). Referência de velocidade PS2 = LI(x) PS4 =...

Os Toros Rectangulares 56053 e 56054 são compativeis com o localizador de...

Para o sistema Vigilohm os critérios de escolha dos Toros são diferentes dos utilizados para o sistema Vigirex. Não pode utilizar Toros rectangulares no sistema Vigilohm uma vez que apenas os toros...

Qual é a distância mínima necessária para o cabo de ligação entre dois...

Os disjuntores Masterpact de corte a ar podem ser colocados apenas lado a lado. Não há distância de segurança necessária para o cabo que os interliga, embora tenha que se garantir o raio de 100mm...

Ver mais

Perguntas frequentes (FAQ) sobre vídeo popularesVídeos populares

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail