Poupança de Energia/ Aumento da Eficiência/ Redução dos Custos de Ciclo de vida

    Soluções Remotas em Telemetria

    Permitir uma poupança superior a 30 % no consumo de energia, aumento de 25 % na eficiência de funcionamento e redução de 20 % no custo total de propriedade.

    Fuga de água de uma junta entre dois grandes tubos, gestão de águas.

    Desafios

    • Ligar e Potencializara comunidade.
    • Modernização cautelosa da Infraestrutura Envelhecida.
    • Potencializar os Megadados para a inteligência de negócios.
    • Prolongar a Vida dos ativos e investimentos em tecnologia.
    • Adotar a tecnologia intuitiva para a Mão de Obra dos dias de Hoje.
    • Integrar Ilhas Tecnológicas para aumentar a produtividade.
    • Soluções

      Soluções remotas em telemetria da Schneider Electric que permitem à indústria da água entregar operações seguras e de confiança, atender à conformidade regulamentar, controlar custos de desempenho e controlo operacional.

    • Proposta de valor

      • Gestão remota de ativos
      • Aumentar a produtividade e a redução do consumo
      • Alta segurança e disponibilidade
      • Gestão de implementação e alteração da aplicação remota
      • Grande escolha de arquitetura aberta e protocolos de rede
    • Diferenciação

      • Comunicações de confiança em ambientes irritantes e barulhentos
      • Comunicações eficientes e utilização de banda larga
      • Sistemas precisos, seguros e de confiança
      • Arquiteturas abertas, integradas e escaláveis
      • Conjunto mais abrangente de ferramentas, tecnologias, e experiência
    Texto padrão alternativo

    Telemetria Remota-Ofertas Relacionadas

    As nossas soluções remotas em telemetria contribuem para uma gestão sustentável, de confiança, eficiente e inteligente da sua infraestrutura remota com ofertas para empresas completas e integradas de base. Queremos ajudá-lo a enfrentar com sucesso os desafios da gestão eficiente das suas operações e ativos remotos, asegurando um retorno ótimo no seu investimento. Transformamos os dados de campo em inteligência acessível e acionável que é relevante para as operações e gestão dos seus serviços públicos.