Schneider Electric lanserar nya referensdesigner för AI-infrastruktur med stöd för NVIDIA Mission Control och NVIDIA GB300 NVL72
23/09/2025
Schneider Electric presenterar två nya referensdesigner utvecklade tillsammans med NVIDIA. Med integrerad kraft- och vätskekylningskontroll förkortar designerna datacenters tid från planering till driftsättning och underlättar för operatörer som implementerar AI-redo infrastruktur.
Den första referensdesignen är branschens första och enda kritiska ramverk för integrerade kraft- och vätskekylkontrollsystem, inklusive Motivair by Schneider Electric vätskekylteknologier. Den möjliggör sömlös hantering av komplex AI-infrastruktur och erbjuder interoperabilitet med NVIDIA Mission Control – NVIDIAs mjukvara för drift och orkestrering av AI-fabriker, inklusive kluster- och arbetsbelastningshantering. Referensdesignen kan också användas tillsammans med Schneider Electrics datacenterdesigner för NVIDIA Grace Blackwell-system, vilket gör det möjligt för operatörer att hålla jämna steg med de senaste framstegen inom accelererad databehandling – med full kontroll över kraft- och vätskekylsystem.
Den andra referensdesignen fokuserar på implementeringen av AI-infrastruktur för AI-fabriker upp till 142 kW per rack, specifikt NVIDIA GB300 NVL72-rack, i en och samma datahall. Den är framtagen för att ge ett ramverk för nästa generations NVIDIA Blackwell Ultra-arkitektur och omfattar information kring fyra tekniska områden: anläggningskraft, anläggningskylning, IT-utrymme och livscykelprogramvara. Designen finns tillgänglig i konfigurationer enligt både American National Standards Institute-standard (ANSI) och International Electrotechnical Commission (IEC)-standard.
Utformad för att möta AI:s utveckling
I takt med att AI utvecklas förlitar sig dagens datacenteroperatörer på ramverk för referensdesign för att hantera utmaningar kring hastighet och implementering av högdensitets GPU-accelererade AI-kluster. Genom att erbjuda validerade, dokumenterade och beprövade designer av fysisk datacenterinfrastruktur gör Schneider Electric det möjligt för operatörer världen över att utforma och implementera nästa generations kraft- och vätskekylkontrollsystem redan innan den senaste AI-infrastrukturen är tillgänglig – optimerat för kostnad, effektivitet och tillförlitlighet.
Schneider Electric förenklar processen för att designa, implementera och driva avancerad AI-infrastruktur med sina nya referensdesigner. Med integrerad kraft- och vätskekylkontroll, är dessa framtidssäkra, skalbara och samskapade med NVIDIA för verkliga tillämpningar, vilket gör det möjligt för datacenteroperatörer att hålla jämna steg med den ökande efterfrågan på AI, säger Jim Simonelli, Senior Vice President och Chief Technology Officer på Schneider Electric.
Vi går in i en ny era av accelererad databehandling, där integrerad intelligens över kraft, kylning och drift kommer att omdefiniera datacenterarkitekturen. Med sin senaste styrreferensdesign kopplar Schneider Electric samman kritisk infrastrukturdata med NVIDIA Mission Control och levererar en rigoröst validerad ritning som möjliggör digitala tvillingar för AI-fabriker och ger operatörer möjlighet att optimera avancerad accelererad datainfrastruktur, säger Scott Wallace, Director of Data Center Engineering på NVIDIA.
Plug-and-play helhetslösning för styrsystem
Den banbrytande styrreferensdesignen kopplar samman edge-enheter och anläggningsstyrning för energihantering och vätskekylning i NVIDIA GB300 NVL72- och NVIDIA GB200 NVL72-implementationer, med stöd av NVIDIA Mission Control. Med en plug-and-play-arkitektur baserad på MQTT-protokollet byggs en bro mellan OT- och IT-infrastruktur, vilket för första gången gör det möjligt för operatörer att nyttja data från varje lager för att optimera prestanda.
Med fokus på sömlös interoperabilitet mellan programvaror för byggnads- och AI-infrastrukturhantering etablerar styrreferensdesignen redundanta system för kraft och kylning samt introducerar ny vägledning för mätning av AI-rackens effektprofiler. I slutändan säkerställer den högsta nivå av tillgänglighet, tillförlitlighet och topprestanda för AI-implementationer genom att i realtid möjliggöra en träffsäker hantering av kritiska kraft- och kylresurser.
Resultatet är ett helhetsstyrsystem som erbjuder:
- Ett standardiserat gränssnitt som publicerar data för kraft- och vätskekylkontroll för användning av lokala applikationer och överordnade datakonsumenter och verktyg, inklusive programvara för AI-infrastrukturhantering, digitala tvillingar, AI/ML och andra företagssystem.
- En styrarkitektur utformad för att hantera redundans i både kyl- och kraftfördelningsinfrastruktur, inklusive CDU:s (Cooling Distribution Unit) och RPP:s (Remote Power Panel), vilket säkerställer resiliens i både white space- och grey space-miljöer.
- Ny vägledning för mätning av AI-rackens effektprofiler, med fokus på rackens toppeffekt och övervakning av effektkvalitet.
Referensdesign för NVIDIA GB300 NVL72 för högdensitets-AI-kluster
Schneider Electrics referensdesign för NVIDIA GB300 NVL72 stödjer driftsättning av kluster baserade på NVIDIA GB300 NVL72 med en rackdensitet på upp till 142 kW, såsom NVIDIA DGX SuperPOD med DGX GB300-system. Datahallen är specialdesignad och optimerad för att rymma tre kluster baserade på NVIDIA GB300 NVL72, med upp till 1152 GPU:er, kylda via vätske-till-vätske-CDU:er och högtemperatur-chillers.
Referensdesignen inkluderar även Schneider Electrics branschledande ETAP och EcoStruxure IT Design CFD-modeller som gör det möjligt att använda digitala tvillingar för att simulera kraft- och kylscenarier samt för att optimera designen för unika tillämpningar. Den bygger vidare på en tidigare ritning för NVIDIA GB200 NVL72 och är ännu ett steg i Schneider Electrics långsiktiga samarbete med NVIDIA för att tillhandahålla fullt konstruerade och testade modeller i väntan på den nya NVIDIA GB300 NVL72-plattformen.
Med denna lansering fortsätter Schneider Electric och NVIDIA att möta datacenterbranschens mest akuta AI-behov. Utöver dessa nya designer har Schneider Electric utvecklat nio referensdesigner för AI, inklusive prefabricerade moduler, retrofit-datacenter och AI-infrastruktur för NVIDIA GB200 NVL72- och NVIDIA GB300 NVL72-kluster.
Schneider Electric tillämpar alltid omfattande, verklighetsnära ingenjörsarbete i varje referensdesign och visar på ett kontinuerligt engagemang för att utveckla branschens mest avancerade, energieffektiva och resilienta högpresterande datacenterarkitekturer.
För mer information om referensdesigner samskapade med NVIDIA, besök vår webbplats.
Fler resurser:
• AI-referensdesigner för att möjliggöra adoption: ett samarbete mellan Schneider Electric och NVIDIA
Schneiders syfte är att påverka genom att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser, och därigenom överbrygga framsteg och hållbarhet för alla. På Schneider kallar vi detta Life Is On.
Vår mission är att vara den betrodda partnern inom hållbarhet och effektivitet.
Vi är en global ledare inom industriell teknologi som för med sig världsledande expertis inom elektrifiering, automation och digitalisering till smarta industrier, robust infrastruktur, framtidssäkrade datacenter, intelligenta byggnader och intuitiva hem. Förankrade i vår djupa branschkunskap tillhandahåller vi integrerade, helhetslösningar med AI-aktiverad industriell IoT med uppkopplade produkter, automation, programvara och tjänster, vilket levererar digitala tvillingar för att möjliggöra lönsam tillväxt för våra kunder.
Vi är ett företag för människor med ett ekosystem av 150 000 kollegor och över en miljon partners verksamma i över 100 länder för att säkerställa närhet till våra kunder och intressenter. Vi omfamnar mångfald och inkludering i allt vi gör, styrs av vårt meningsfulla syfte om en hållbar framtid för alla.
www.se.com/se/sv
Införande av Wiztrusts Blockchain certifieringsplatform
Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.