Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Can the SR2A101FU be programmed from the front of the relay without using the PC and software?
Issue:
Programming a Zelio SR2 without a PC

Product line:
Zelio IEC Style Smart Relays

Environment:
Relays and Timers

Resolution:
Yes it can, but it has to be in LADDER language only.