Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Måste man jorda en fönsterbänkskanal?

Nej, man behöver inte jorda (skyddsjorda) fönsterbänkskanaler i metall
om man använder tillhörande uttagssystem och dubbelisolerad kabel, typ EKK.

Saxat ur:

SVENSK STANDARD SS-EN 50085-1

Installationskanalsystem för elektriska installationer –

Del 1: Allmänna fordringar

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations –

Part 1: General requirements

9.5.2 Accessible conductive parts need not have provision for connection to earth if they are

insulated from live parts with supplementary or reinforced insulation used to form barriers or

linings which shall be designed in such a way that:

– they cannot be removed without being permanently damaged or,

– they cannot be replaced in an incorrect position or,

– if omitted, the system is rendered inoperable or manifestly incomplete.

Compliance is checked by inspection.

NOTE For particular applications, it may be necessary to equipotentially bond these parts or to connect these parts to

the earthing conductor, for functional purposes such as EMC



Fritt översatt

9.5.2 Berörbara ledande delar behöver inte anslutas till jord om de är
isolerade från spänningsförande delar via tilläggs- eller förstärkt isolering.

Denna isolering ska bilda barriärer eller beklädnader och de ska utformas på ett sådant sätt att:
- De kan inte tas bort utan att skadas permanent eller,
- De kan inte monteras i en felaktig position eller,
- Om de utelämnas, då skall systemet blir obrukbar eller uppenbart ofullständiga.
Detta kontrolleras genom inspektion.

NOTERA

För speciella ändamål kan det vara nödvändigt att potentialutjämna dessa
delar eller att ansluta dessa delar till jord/ jordledare, då för funktionella ändamål såsom EMC