Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Hur uppgraderar man en infälld IP21 strömställare till IP44 i nya Exxact?

En infälld mekanisk strömställare (S100) i Exxact med Primo eller Basic designram kan uppgraderas till IP44 enbart med hjälp av en separat tätningssats som finns för 1-, 2- och 3-fackskombinationer. Andra infällda Exxact-produkter som kan uppgraderas till IP44 på samma sätt är sektionsströmställare, vriddimmers, tryckdimmers (med ett trycke), elektroniska timers, 1-vägs vägguttag (varianter med lock), anslutningsdosor och skruvfastsatta blindlock. OBS: Till infällda 2-vägs vägguttag behövs ingen uppgradering med separat tätningssats - produkten är IP44 redan vid leverans. Ovan uppräknade infällda IP20/IP21 apparater i Exxact kan även uppgraderas till utanpåliggande IP44 montage mha Exxact IP44 dosor som finns i 1-fack (låg och hög) samt i 2-fack.