Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
What is the default TCP port number of the native Ethernet Port on M340 BMXP342020 processor.

Product:

M340

Answer:

The proprietary TCP port number for Modbus/TCP traffic for the M340 BMXP342020 processor's native ethernet port is 502.