Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Error 'COMDLG32.OCX missing' when trying to install Slinger

The following error appears when you are installing Sling on Win 7, Server 2008 or Win 8:


COMCTL32.OCX is an Active X Control that is used by applications to display dialogs. It is widely used, but considered 'old' as it has been replaced in new applications by MS presentation foundation (WPF) . The solution is to reinstall this component.

The description of the problem, how to solve it, and several documents with background information can be found at

http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-files/comctl32ocx-error-in-windows-7/051b2862-b4a1-45fc-aad8-140ed32dc682


Legacy KB System (APS) Data: RESL210067 V1.0, Originally authored by CoBu on 12/18/2012, Last Edited by CoBu on 12/18/2012
Related ranges: Vizelia, REM, EVO, EPO, Hosted Simple Energy Management Solution (SEMS)

Schneider Electric Sverige

Behöver du hjälp?

  • Produktväljare

    Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.

  • Begär en offert

    Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.

  • Här köper du

    Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

  • Hjälpcenter

    Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.