Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
How many Profibus modules can be used on the same Quantum backplane?

The number of 140CRP81100 Quantum Profibus modules that can be used depends on the PLC being used.
The limits are as follows:
.