Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
What is the amount of SF6 gas in 24 kV SF Circuit Breaker range.
In 24 KV SF Circuit Breaker range, the weight of the SF6 gas per pole for different Circuit Breakers is as follows:
  1. SF1 Type 1 – 49 grams
  2. SF1 Type 2 – 112 grams
  3. SF2 – 240 grams