Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Use the serial port 1 of Twido as Modbus port,could the program cable be used as the communication cable?
No,the communication cable connecting to serial port 1 should short pin 5 and pin 7.