Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
How to connect an HMIGTO to a Micrologix 1400 PLC?
Issue:
How to connect an HMIGTO to a Micrologix 1400 PLC?

Product Line:
Magelis HMIGTO

Resolution:
The cable combination to use is: Dsub9 [PLC side] <-- XBTZ9730 + XBTZG999 + D25 to D9 Converter (generic) --> Dsub9 [HMI Side]

You can also use XBTZ9730 + XBTZG919