Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
How to connect using MODBUS/TCP or MODBUS/USB to CO2 WAG?
The CO2WAG software only supports Modbus RTU protocol but you can use the Telepace Studio template program to connect using MODBUS/TCP or MODBUS/USB.
When the CO2WAG software is installed the default directory for the Telepace Studio template is located at C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\CO2WAG\TelePACE Files.
Or see attached file.

Schneider Electric Sverige

Bilagor
TelePACE Files.zip [101.13 KB]