Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Why does a meter event log alarm display a different phase for the Cause and Event columns?
Issue:
A customer sees an alarm within a Vista meter event log, but the Effect and Cause columns indicate different phases as seen in the screen shot below.




Product Line:
PME 7.2.2 / PME 8.0 / PME 8.1

Environment:
Vista

Cause:
When checking the same event coming directly from the meter through ION Setup the phase indicated is consistent.  The source of the issue is with the Vista Event Log query.



Resolution:
The Event Log query pulls the text for the Cause column "I b" from the EventString table within ION_Data, but this string is associated with QuantityID 517 which is "Current Phase C".  The SQL query below can be run to update the EventString table appropriately.

** Ensure that recent database back ups are available.  Modifying the database tables can potentially damage them, so it is recommended that only those familiar with SQL Management Studio run this query.  **

UPDATE ION_Data.dbo.EventString
Set QuantityID = 516
WHERE String = 'I b'


Schneider Electric Sverige

Behöver du hjälp?

  • Produktväljare

    Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.

  • Begär en offert

    Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.

  • Här köper du

    Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

  • Hjälpcenter

    Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.