⚠ CAUTION ⚠ The information provided in this FAQ being considered as confidential content, as it can be exclusively used internally. This flag has been added automatically when the article is published with internal visibility only. |
Ja, alle enheder i LK FUGA® passer til LK FUGA®SLIM, LK FUGA®SOFT, LK FUGA®CHOICE, LK FUGA®PURE, LK FUGA®SOFTLINE og LK FUGA®BASELINE.
99% af alle løsninger kan dækkes ind med ovenstående rammer, men få enkelte løsninger kan ikke passe sammen.
KNX multifunktionstryk 2 modul kan ikke passe med LK FUGA®SOFTLINE.
Wireless batteritryk kan ikke sidde med LK FUGA®SLIM og montageramme uden tilhørende dåse bagved.
Fuga design se her
Publicerad för: Schneider Electric Sverige