Hur kan vi hjälpa dig idag?

Hvor kan LK FUGA® installeres?

Fuga farver

https://www.lk.dk/produkter/195/lk-fuga

LK FUGA® kan installeres i næsten alle indendørs miljøer såsom boliger, kontorer, skoler eller andre offentlige bygninger. Det kan også bruges med et Opus74 adapterdæksel (520M5303), så der fås en stænktæt løsning.
Det kan monteres planforsænket eller på udvendigt underlag. Det er samme materiale der bruges, både til planforsænket og udvendig montage, der så kombineres med dækrammer, panelunderlag eller lign. alt efter typen af installation.
Vær opmærksom på IP klassen i det område det skal monteres og temperatur i fx sauna.
Er det specielle områder, skal databladkontrolleres for at se om løsningen kan bruges i den givne situation.

Fuga og det generelle katalog