Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Are Power Monitoring Expert 8.0 licenses compatible with 8.1 and 8.2?
Issue
Upgrade from Power Monitoring Expert 8.0 to 8.1/8.2

Product Line
Power Monitoring Expert (PME) 8.x

Resolution
PME 8.0, PME 8.1 and PME 8.2 use the same licenses.