Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Går det att ha en PC hylla i väggskåp ?

Det går om man monterar horisontella skenor i dörr.
För att montera PC hylla på insidan av väggskåp (500, 600 eller 800 bredd) behövs följande:

500mm
Hylla NSYSDT5
Skenor NSYTFPCRN5

600mm
Hylla NSYSDT6
Skenor NSYTFPCRN6

800mm
Hylla NSYSDT8
Skenor NSYTFPCRN8

Att beakta vid montage:
Att inte låsanordningen i dörr störs
Max belastningsvikt för dörr.

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produkt:
Utforska mer
Produkt: