Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
CLC-kort larmmotstånd

Används ingången som en konventionell sektionsingång skall larmmotståndet vara 470 Ohm,
Programmeras däremot ingången som en annan typ av ingång och kanske skall vara sluten hela tiden används ett larmmotstånd på 1,33-2,15 k Ohm.
Ändmotståndet skall i bägge fallen vara 4,7k Ohm.

Larmmotståndet är det motstånd som man behöver kortsluta ingången med för att den skall aktiveras.

(Sökord: FX, FDP)