Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
How to change device type in RemoteConnect with an existing project?
  1. Open Project using RemoteConnect.
  2. Write click on the SCADAPack x70 Controller Settings - DeviceDTM
  3. Select Additional Functions>Project Settings
  4. A project settings window will pop up and under Device Type select the correct controller type.