Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
How to calculate “Tt Timing setting accuracy” of RM17TE00 product?
The RM17TE00 product’s Tt timing setting is +/-10% (full scale).

Example:

When the Tt setting is configured to 5s, the actual time delay is 5s +/-10% of the full-scale value.

Actual Time Delay, Tt = 5s +/- (10% x 10s) = 5s +/-1s