Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Is it possible to use Resi9 MP on hollow wall?
Issue :
Installation of an enclosure Resi9 MP in a hollow wall.

Product Line :
Resi9 MP

Cause :
IEC 60670-1 standard constraint

Resolution :
Yes it's possible to use Resi MP on hollow wall, because we have a dedicated version with back part in GWT850 as requested by standard for hollow wall installation.

Note :
To select the right enclosure, please chose the commercial reference starting with MIP21, it contains hollow kit installation.
if you need a spare part for the hollow wall kit please refer to MIP99047.
Instruction Sheet of the hollow wall kit : BBV48374
Video : Resi9 MP - Flush Version Installation

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produktfamilj
Utforska mer
Produktfamilj

Behöver du hjälp?

  • Produktväljare

    Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.

  • Begär en offert

    Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.

  • Här köper du

    Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

  • Hjälpcenter

    Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.