Jag får inte in min Wiser-enhet i gatewayen vad kan vara fel?
Det kan vara så att din enhet måste ställas om från Blåtands- till Zigbee-läge.
Kontrollera hur dioden blinkar när du trycker tre gånger enligt appens instruktion. (Dioden är placerad på Setup/reset-knappen om det är en puck, på vredet om det är en vriddimmer eller på vippan om det är en tryckdimmer eller strömställare.)Blinkar dioden röd/grönt så är enheten i blåtandsläge. Då kan du ställa om den genom att trycka tre gånger
snabbt, och sedan trycka och hålla inne en fjärde gång tills dioden börjar blinkar snabbt rött (efter ca 20 sekunder). När den blinkar snabbt rött kan du släppa. När dioden slocknar helt, har enheten ställt om till Zigbee-läge. Observera att det kan ta en strund! Var inte för snabb med att försöka på nytt,
Om du har en iPhone kan du välja att istället stället ladda ner appen eSetup och göra en Zigbee-anslutning till din
enhet, med hjälp av den. Denna funktion finns bara för i eSetup för iOS och inte för Andriod
Publicerad för: Schneider Electric Sverige