Kan jag använda temperatur-/luftfuktighetssensorn för att styra min värme?
Vid rumsvärme via t.e.x element går det att använda temperatur-/luftfuktighetssensorn ihop med t.e.x en strömställarpuck för att styra till- och frånslag vid given temperatur. Tänk på att detta inte en ideal lösning utan felmarginaler kan förekomma. Gör så här.Skapa en automation. För tillslag välj när enhetsstatus ändras under villkor. Leta upp din temperaturgivare och välj aktuell temperatur t.e.x mindre än 18 grader. Under åtgärd väljer du sedan kör enheten. Leta upp strömställarpucken "på" och spara. För frånslag; välj när enhetsstatus ändras under villkor. Leta upp din temperaturgivare och välj aktuell temperatur t.e.x mer än 22 grader. Under åtgärd väljer du sedan kör enheten och leta upp strömställarpucken tryck "av" och spara. Tänk på att till och frånslag måste göras i separata automationer. OBS! Om du vill styra golvvärme med egen termostat så måste detta ske med hjälp av en kontaktor, det går inte med endast puck och tempgivare.