Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
XPSMCMC10804B can the input filter be changed to go lower than 3ms?

In the SoSafe configurable software, I see that the input has a 3ms filter on it.

it cant be disable it can set between 3 and 250 ms not below