Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
ZBE501 contact block in the datasheet we mention only AC13 P300, what's right ?

The datasheets are good :

  • AC13 P300 for the ZBE501 : 1,1A under 120V and 0,55V under 240V
  • AC13 Q600 for the ZBE101 : 0,55A under 120V and 0,27V under 240V

The ZBE501 is done for higher current.

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produkt:
Utforska mer
Produkt: