Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
EBOWorkstation Email error: System Alarm: The server rejected the message: 554 5.2.0 STOREDRV.Submission.Exception:OutboundSpamException: Failed to process message due to a permanent exception with message

Kan se ut enligt följande beroende på språkinställning :

Error:
System Alarm: The server rejected the message: 554 5.2.0 STOREDRV.Submission.Exception:OutboundSpamException: Failed to process message due to a permanent exception with message

Fel: Systemlarm: Servern avvisade meddelandet: 554 5.2.0 STOREDRV.Submission.Exception:OutboundSpamException: Det gick inte att behandla meddelandet på grund av ett permanent undantag med meddelande


Lösning: Problemet är på e-postservern som kan ha ställt in ett begränsat antal e-postmeddelanden för inkorgen.

Resultat:
Efter att ha loggat ut och sedan in igen med användaren av det e-postkontot började e-postmeddelandena fungera igen.