Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Qu'est-ce qui peut provoquer un défaut de précharge CrF1 sur l'ATV12 ?
Problème :
Défaut de précharge CrF1 sur ATV12

Gamme de produits :
ATV12

Environnement :
Tous les numéros de série pour ATV12

Cause :
Le variateur se déclenche sur un défaut CrF1 (défaut de précharge)

Résolution :
CrF1 est un défaut de précharge
Cause possible : défaut de contrôle du relais de charge ou résistance de charge endommagée.
Solution :
Essayez de redémarrer le variateur (éteignez le variateur et attendez que tous les voyants s'éteignent, puis rallumez le variateur)
Contrôler toutes les connexions
Contrôler la stabilité de l'alimentation secteur
Si le problème persiste, cela peut être dû à des problèmes de connexion interne.  Remplacez le variateur.