Varför kan jag inte ansluta till min M340 via en USB-anslutning?
Lösning:
När du ansluter till en M340 via USB måste du ställa in en anslutning. För att ställa in anslutningen i Unity Pro, navigera till det övre verktygsfältet och välj PLC --> Ange adress. När fönstret Ange adress visas måste adressen ställas in på SYS, inte en IP-adress, och media måste ställas in på USB.
Om du följer ovanstående och fortfarande inte kan ansluta se några förslag nedan:
* Om du använder en VPN-anslutning, stäng av den för att ansluta och kan slå på den igen efter anslutning.
* Testa att stänga av WiFi
* Försök med en annan USB-port på datorn.
* Installera den senaste PLC USB-drivrutinen.
* Om det finns en chans att kabeln var ansluten innan USB-drivrutinen installerades, ta bort kabeln, ställ in Windows Device Manager-vy till "visa dolda enheter" och ta bort alla CPU-enheter som lades till när kabeln sattes i (USB, seriell, Modem) och när det är gjort, testa igen. När du använder rätt drivrutin för M340 efter att kabeln är ansluten installeras CPU-enheten under Modem.
Publicerad för: Schneider Electric Sverige