Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
EBO Workstation Felaktig standard modulplats för IO i PCT

EBO Workstation Felaktig standard modulplats för IO i PCT

Problemet:

När en IO-modul skapas i PCT, ställs modulplats 0 till AS-P, den skapade IO-modulen kan placeras vid modul 1.

Live AS-P har inte modul 0 tillgänglig och modulplats 1 är för PSU, modul-plats 2 är för AS-P.

Workaround:

När du ställer in IO-modulens plats, börja med modulplats 3 efter att du har skapat en IOmodul.

Om platserna redan var inställda uppdaterar du konfigurationen och börjar med modulplats 3.

Idrifttagning varmstarta AS-P för att få rätt plats för AS-P ( modul-plats=2