Ersättare till ventil TA V394 DN25 kvs10
Ventilen har utgått och ersatts med V341 DN 25 kv10 (artikelnummer: 7314137000).
Det går inte att göra ett kastbyte. V394 DN25 har ett byggmått på 115 mm, V394 DN25 har ett byggmått på 105 mm.
V341 kommer med utvändig gänga till skillnad ifrån V394 som hade invändig gänga.