Hur kan vi hjälpa dig idag?

Refused to evaluate a string as JavaScript because 'unsafe-eval' is not an allowed source of script

En säkerhetsinställning i EBO 3.0 och uppåt tillåter inte eval()-satser som standard i TGML Javascript, som presenteras i WebStation.
En eval()-sats exekverar en teckensträng som kod, vilket kan öppna för säkerhetssårbarheter.

Det är möjligt, men rekommenderas inte, att inaktivera säkerhetskontrollen:
1. Öppna kontrollpanelen i Workstation
2. Gå till säkerhetsinställningar
3. Bocka i rutan för "aktivera WebStation att använda osäkra strängutvärderade i JavaScript-metoder som eval"

All grafik som förlitar sig på eval() för att exekvera dynamisk kod bör ha sina JavaScript-funktioner omskrivna för att undvika användning av eval(). Detta är det föredragna tillvägagångssättet med avseende på cybersäkerhet