Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
EBO : Vilka enheter räknas som fältenheter , LICENSER

Vilka enheter räknas som fältenheter?

Till fältenheter (nedan kallade connected products ) räknas externa enheter som är anslutna till en EBO server (AS, ES, EC).

Räknat som ansluten produkt Kommunikerande produkter,ansluten direkt till AS

-BACnet

ES, AS

SpaceLogic (MP, RP, IPIO)

B3

MNB

SE8000

3 rd party

-Infinity

-Modbus

3 rd party

-Xenta

-LonWorksnoder

-Zigbee (AS)

-Sensorer och ställdon direkt på fältbussen

Räknas INTE som ansluten Produkt

-SE Centrala IO-moduler

-Xenta IO ansluten till Xenta

-Alla enheter som är anslutna till en

-MP eller RP

-Lonworks lokal nod

-Ej kommunicerande sensorer och V&A



Att tänka på gällande licenser

Befintliga AS ( AS av gamla HW model som uppgraderas med en "Uppgraderings AS licens"

Anslutna enheter:
Standalone : max 10
Standard : max 25
Enhanced: max 100
Full: Enligt Architectural guide"

Befintliga AS-B ( AS-Bav gamla HW model som uppgraderas med en "Uppgraderings AS-B licens"

Anslutna enheter:
Standard: 10
Full:  Enligt Architectural guide"

Nya AS ( AS med ny HW model)

Anslutna enheter:
Standalone : max 10
Standard : max 25
Enhanced: max 100
Full: Enligt Architectural guide"

Nya AS-B ( AS-B med ny HW model)

Standard: 10
Full:  Enligt Architectural guide"