Hur kan vi hjälpa dig idag?

FX, Vid problem att Läsa/Skriva konfig till fx-central

Kontrollera först att Serviceporten är aktiverad i centralen. Menyn "RS232/USB användning", Bläddra fram "Ej i bruk (Serviceport)" kontrollera att det står "Aktiverad", annars tryck till.

Äldre centraler som har MC-kort använder seriell kabel för programmering. Centraler med MC2-kort har även USB-uttag som kan användas.

Vid osäkerhet vilken modell på FX kan dokumentet "Guide till FX generartionen" användas. Där kan man med utgångspunkt på MC-kortets firmwareversion se vilken modell på FX det är, vilken RS232 eller USB port som kan användas för programmering samt även vilket Konfigprogram som ska användas.

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produkt:
Utforska mer
Produkt: