Hur kan vi hjälpa dig idag?

Vad är ett smart hem?

Ett smart hem är ett hem där olika enheter och system är anslutna till en centraliserad plattform som möjliggör fjärrstyrning och automatisering av olika funktioner. Det kan inkludera allt från belysning, uppvärmning, ventilation och luftkonditionering till säkerhetssystem, apparater och underhållningssystem. Genom att använda sensorer, Wi-Fi och andra teknologier kan ett smart hem öka bekvämligheten, säkerheten och energieffektiviteten genom att låta användare styra och övervaka sina hem från distans, ofta via en app på en smartphone eller genom röstkommandon. Smarta hem-system kan också erbjuda funktioner för schemaläggning och automation för att skapa en mer anpassad och bekväm livsstil för invånarna.

Schneider Electric har ett smarta hem-system som heter Wiser. Det är ett brett sortiment av uppkopplade enheter. Med flera funktioner som styrs via en enda applikation är Wiser en skalbar lösning för smarta hem som enkelt kan installeras och skräddarsys efter dina behov. Få ut det mesta av ditt hem med ökad bekvämlighet, mer energibesparing och högre säkerhet. Systemet har mer än bara belysningsstyrning som du styr enkelt på distans via mobilen eller via röststyrning.

Wiser-systemet uppdateras kontinuerligt med nya funktioner. Det innebär att du kan uppgradera ditt smarta hem med fler funktioner i framtiden. Du kan även börja i mindre skala genom att ha ett system med ett fåtal produkter till ett eller två rum och bygga ut med fler smarta hem-funktioner för övriga rum senare. Du kan börja med att installera en Wiser Gateway för att komma igång eller så är Quick Home Connect en snabbare lösning, för dig som vill testa på om det smarta hemmet är för dig. Notera att en del produkter kräver en elektriker för installation. Hitta en Wiser-installatör här.

Mer information om Quick Home Connect:
Schneider Electrics Quick Home Connect är ett trådlöst anslutningssystem för Zigbee-enheter som inte kräver en hubb eller smartphone-app. Det är en startpunkt för trådlös hemautomation och utför funktioner som att tända/släcka, dimma och styra persienner med hjälp av den anslutna trådlösa strömbrytaren 1-vägs/2-vägs utförande. Valda Wiser-enheter fungerar tillsammans med Quick Home Connect och möjliggör en snabb och enkel installation.

Här är några nyckelfunktioner och begränsningar för Quick Home Connect:
- Av/På: Du kan slå på och stänga av enheter.
- Dimning: Möjlighet att justera ljusstyrkan på kompatibla lampor.
- Persiennkontroll: Styrning av persienner eller andra typer av skuggningsenheter.

Typiska användarfall:
-  Komplettering med ytterligare strömbrytare utan att installera nya kablar och väggboxar.
- Samlad kontroll av flera styrenheter, styr exempelvis flera strömställarpuckar eller persienner med en gemensam strömbrytare.


- Begränsningar:
- Systemet är avsett för mindre installationer, såsom rumskontroll för enstaka rum och kan inte användas för fjärrstyrning eller schemaläggning.
- På en 1-vägs trådlös strömbrytare kan du inte blanda dimmer och persiennkontroll, men på en 2-vägs kan du använda den ena för dimning och den andra för persiennkontroll, eller tvärtom.
- Endast batteridrivna anslutna trådlösa strömbrytare fungerar med Quick Home Connect⁴.

Quick Home Connect är en praktisk lösning för dig som vill ha enkel och snabb kontroll över dina smarta hemenheter utan att behöva sätta upp en komplex infrastruktur.