Hur kan vi hjälpa dig idag?

SEAL Method SyncInvokeLogin failed PCT2

Error meddelande "SyncInvoke" när man försöker logga in i SEAL från AS ansluten i PCT2.

connect
Din connect ruta ser likadan ut som ovan (korrekt) exempel och du kan fortfarande inte kan logga in, med error message som i bilden nedan:

error message

Det beror på att det saknas hotfix till Workstation för EBO 3.2, 4.0 eller 5.0.
Ladda ner senaste hotfix till workstation.
OBS: för att ens kunna använda SEAL behövs hotfix till workstation 5.0, oberoende på om AS du försöker koppla upp mot ligger i en annan EBO version:

release notes