Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
FAQ "unable to display events" i schema Workstation

Felmeddelande "Unable to display events. To view or change, go to Text view on the Advanced tab." i ett schema i Workstation.
error meddelande i schema

Felmeddelandet visas när du försöker visa händelser med en varaktighet på fem minuter eller mindre i den grafiska vyn av scheman i Workstation. Dessutom kan meddelandet också visas när tiden mellan två händelser är fem minuter eller mindre. Skärmdumpen nedan visar en händelse med en varaktighet på fyra minuter som gör att felmeddelandet dyker upp:
4 minuters varaktighet

Det finns två möjliga lösningar:

Webstation:
Webstation har inte samma begränsningar som Workstation. Användare kan använda Webstation för att se och redigera händelser med en varaktighet på fem minuter eller mindre, eller där en händelse börjar fem minuter eller mindre efter att en annan händelse slutar.

Växla till textvy:
Som angett i felmeddelandet kan användare byta till Text view(2) via Advanced(1) för att lista kortvariga händelser.workaround text view