Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
FAQ Workstation freeze/crash
Detta är ett fel från Windows-systemet:
System.ComponentModel.Win32Exception: Not enough quota is available to process this command

Det finns två potentiella orsaker till detta:
1. Windows har inte tillräckligt med virtuellt minne för alla processer som för närvarande körs på maskinen eller så har Windows slut på andra resurser som t.ex: diskutrymme, handtag, GDI-resurser, processmeddelandekö eller något annat. Det här felet dyker upp på många program i Windows, till exempel Windows File Explorer.
2. WorkStation fryser (vanligtvis för att den väntar på servern) och användaren försöker göra en "mjuk" avstängning (inte en kill process) av WorkStation i aktivitetshanteraren. Windows OS skickar sedan instruktioner via meddelandekön (för att simulera en användare trycker du på knappen "röda korset" uppe till höger vilket i sin tur leder till detta kvotfel.

Om det här felet visas rekommenderar Microsoft att du stänger vissa program och försöker igen. Om du fortfarande får det här meddelandet, öka storleken på din personsökningsfil.
virtual memory


1. I Taskbar search, skriv "Advanced system". Här ser du View Advanced System Settings. Välj denna.
(Eller så kan du navigera till den via kontrollpanelen)
2. I System Properties, klick på Advanced
3. I performance sektionen, klick på Settings
4. Performance Options öppnas. Klicka på Advanced
5. Här, under Virtual memory, välj Change
6. Avmarkera Automatically manage packaging file size for all drives
7. Markera din Windows-systemenhet
8. Välj Custom size
9. Ändra värdet för initial storlek och värdet för maximal storlek till ett högre värde
10.Klicka på Set
11. Klicka slutligen på Apply/OK hela vägen