Hur kan vi hjälpa dig idag?

Wiser-kamera tillhör redan annan användare

Om din kamera redan tillhör en annan användare kan du enkelt skicka en begäran till oss att bryta kopplingen mellan kameran och den gamla användaren.
Börja med att trycka på plustecknet uppe till höger på hemskärmen.
1

Välj sedan den kamera du vill lägga till.
2

Bekräfta att dioden blinkar i den angivna färgen och tryck på Starta konfiguration.
3

Bekräfta eller skriv i dina nätverksuppgifter och tryck på Nästa. Observera att det måste vara ett 2.4GHz-nätverk.
4

Låt appen söka efter kameran.
5

Klicka på Verkställ för att koppla bort när du får upp detta felmeddelande.
6

Skriv i ett litet meddelande i fältet, t.ex. "Koppla bort", och tryck på Skicka.
7

Det skapas då en ticket i vårt system innehållande det vi behöver för att bryta kopplingen mellan kameran och den gamla användaren.